This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3517:AM3517AZCNA:需要初始化甚至不使用 Crypto 单元?

Guru**** 2559450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1102369/am3517-am3517azcna-need-crypto-unit-being-initialized-even-not-used

器件型号:AM3517

你好,香槟!

原始客户 在其申请中使用 AM3505AZCNA。

由于此器件的交货问题、我们建议将这些器件作为引脚/二进制封装兼容产品。

  • AM3505AZCNAC (加密启用)
  • AM3517AZCNA
  • AM3517AZCNAC (加密启用)

似乎可以交付 AM3517AZCNAC、但客户担心加密单元必须进行初始化、甚至不会用于其 AM3505AZCNA 二进制文件中。

您能否检查是否 需要额外的软件、或者复位状态对其二进制文件不重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪尔克  

    我已将此帖子重新分配给硬件团队中的人员、以了解如何在该系列的各种器件型号中管理启用/禁用加密。  

    我的假设是,他们应该能够无缝使用它,但我们可能需要查看存档,了解如何设置设备配置。  这可能需要一些时间。  

    如果可能、我始终建议客户尝试几个部件、以确认其硬件/软件系统中的部件已丢弃。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mokul!

    感谢您的回复!

    如果硬件团队发现一些信息、请返回。

    Menwhile 我们建议客户在其应用程序中使用加密测试 cparts。

    BR 方向  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪尔克

    请参阅

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072702/am3517-replace-am3517azcn-with-am3517azcnac

     Paul