This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:应用手册:如何在 DRA821U 上进行 Linux 快速引导,在此处放置所需的2个修补程序。

Guru**** 2546230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1105700/dra821u-application-note-how-to-linux-fast-boot-on-dra821u-putting-the-required-2-patches-here

器件型号:DRA821U

您好,香榭丽舍

在本应用手册中: https://www.ti.com/lit/an/sprad09/sprad09.pdf

在第3页上、有一个补丁:

    :删除打印到优化 U-Boot-Time.patch

在第4页上、有一个补丁

    :arch-arm64-boot-dtS-ti-k3-j7200-optimize-dT-for -earl.patch

我将这2个贴片压缩为此处所附的贴片。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    我认为这是应用手册中的参考资料。 关闭这个。

    -凯尔西