This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:对于 TDA4VM MCU1_0 R5F、应使用哪个 lib?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1104512/tda4vm-for-tda4vm-mcu1_0-r5f-which-lib-shall-be-used

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家、

对于 TDA4VM MCU 域,MCU1_0 R5F 内核,哪个库应在文件夹“..........”中使用 \ti-cgt-arm_20.2.5.LTS \lib"

我找不到“rtsv7R5… _eabi.lib"

tat 是 "rtsv..._T_le_..._eabi.lib"和"rtsv..._a_le_...eabi.lib"[字符"A"和字符"T"]之间的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    [引用 userid="494731" url="~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1104512/tda4vm-for-tda4vm-mcu1_0-r5f-which -lib-shy-by-duse']对于 TDA4VM MCU 域、MCU1_0 R5F、应在.lib 文件夹中使用 \ti-cgt-arm_20.2.5.LTS \lib"

    我假设您使用的是特定于您系统的软件开发套件(SDK)或类似工具。  对于该 SDK 中与您的应用程序接近的示例、请使用相同的编译器选项。  链接发生时、链接器会根据这些编译器选项自动选择与这些编译选项最匹配的 RTS 库。

    [引用 userid="494731" url="~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1104512/tda4vm-for-tda4vm-mcu1_0-r5f-which -lib-shy-by-use-use']我没有找到"rtsv7R5............ _eabi.lib"[/quot]

    编译器安装仅包括最常用的 RTS 库变体。  如果链接器确定您需要一个不存在的文件、它会自动编译它。

    [引用 userid="494731" url="~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1104512/tda4vm-for-tda4vm-mcu1_0-r5f-whit-lib-shy-bide-used"]此处 的区别在于"rtsv-m-mcu1_r5f-wi_char 和"tabi_le"...tchar 和 tcha_eabi_b.a".

    请在 TI ARM 编译器手册中搜索 标题为 "库命名规则"的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治