主题中讨论的其他器件:TPS65218
目前、我正在开发基于 AM437x-HS 板的定制板。 在大多数情况下、电路板正常启动、但在某些情况下、当我们断开电源并立即插入电源时、电路板会出现以下错误:
U-Boot 2019.01 (2022年5月4日- 11:26:25 +0000)
CPU :AM437X-HS 修订版1.2
型号:TI AM437x GP EVM
DRAM: 1 GiB
PMIC: TPS65218
NAND: 0 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在从 FAT 加载环境... 卡未响应电压选择!
网络:
eth0:以太网@4a100000
按任意键停止自动引导: 2 1 0
切换到分区#0,确定
mmc1 (第0部分)是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
1556字节在1ms 内读取(1.5 MIB/s)
正在从 mmc1运行 bootscript ...
##正在执行90000000的脚本
卡未响应电压选择!
在器件0上找到 SD/MMC
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffeb000,结束8ff261 ... 好的
无法创建/保留内存节点。
###错误###请重置电路板###
请帮我解决此问题。
谢谢、
Akshay