This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:在15秒内引导失败、出现错误消息"无法创建/保留内存节点"

Guru**** 1478875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1103513/am4378-booting-within-15sec-fails-with-error-message-could-not-create-reserved-memory-node

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:TPS65218

目前、我正在开发基于 AM437x-HS 板的定制板。 在大多数情况下、电路板正常启动、但在某些情况下、当我们断开电源并立即插入电源时、电路板会出现以下错误:

U-Boot 2019.01 (2022年5月4日- 11:26:25 +0000)
CPU :AM437X-HS 修订版1.2
型号:TI AM437x GP EVM
DRAM: 1 GiB
PMIC: TPS65218
NAND: 0 MIB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在从 FAT 加载环境... 卡未响应电压选择!
网络:   
eth0:以太网@4a100000
按任意键停止自动引导: 2 1 0
切换到分区#0,确定
mmc1 (第0部分)是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
1556字节在1ms 内读取(1.5 MIB/s)
正在从 mmc1运行 bootscript ...
##正在执行90000000的脚本
卡未响应电压选择!
在器件0上找到 SD/MMC
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
###展开的设备树 blob、88000000
   使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
   正在将设备树加载到8ffeb000,结束8ff261 ... 好的
 无法创建/保留内存节点。
 ###错误###请重置电路板###

请帮我解决此问题。

谢谢、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们连续发出"reset" cmd @u-boot 提示符以重新启动电路板、而不是"我们立即断电并插入电源"、
    是否观察到引导故障?