This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125532/am623-am623

器件型号:AM623

AM623的所有器件型号是否都支持 ARM 信任区的 TEE 功能?  在这些受支持的处理器中、GIT Hub 上的软件是否支持 OP-TEE 而不进行修改?  如果没有、TI 是否会对软件进行升级以支持 OP-TEE 规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!
    是的、所有 K3 SoC 都支持 TEE (即 AM62x)、适用于所有器件类型-通用(GP)或高安全性(HS)(通过 OPTTE 在 Linux SDK 中)。
    K3 SoC 中的 ARM-cortex A 内核也支持 ATF 和 TEE。
    请注意、仅 HS 器件支持硬件辅助信任根安全引导。
    是的、TI K3 SoC 上的 OPTEE 支持已启动。
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪。