主题中讨论的其他器件: EVMK2GX
我将 C6000系列与上述型号 TMS320C6678配合使用。我正在尝试使用德州仪器模拟器。但我无法在器件中选择仿真器选项。是否有任何可用选项?。即使是相关系列处理器选择、我也无法在连接选项中选择仿真器选项。 注意:我使用的是 CCS v5.5。是否有任何仿真可用性选项? 请告知您的问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 C6000系列与上述型号 TMS320C6678配合使用。我正在尝试使用德州仪器模拟器。但我无法在器件中选择仿真器选项。是否有任何可用选项?。即使是相关系列处理器选择、我也无法在连接选项中选择仿真器选项。 注意:我使用的是 CCS v5.5。是否有任何仿真可用性选项? 请告知您的问题
Thilak、
我有一个 EVMK2GX 评估板。
让我看看如何在 K2GX EVM 上测试 McBSP 并返回。
我们需要首先检查作为 Processor SDK 6.3一部分的 McBSP 示例代码的可用性...如果是,则很容易测试...
--
我可能需要2 - 3天左右的时间、因为我必须使用 SDK 和测试设置来设置 K2G 板。
--
此致
Shankari G
Thilak、
我能够使用 Processor SDK 6.3中的示例项目"McBSP_DigLpbkevmK2Gc66ExampleProject"在 K2G EVM 上测试 McBSP。
来自 McBSP 示例程序的 UART 控制台中输出日志的快照。
下面是我在 K2G EVM 上测试和运行 McBSP 环回测试的步骤。
===================================================================================================================================================
1.下载并安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G - https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-K2G
2.使用以下步骤生成 CCS PDK 示例。
安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 后、观察 PDK 软件包、C:\ti 下的"pdk_k2g_1_0_16"
McBSP_DigLpbkevmK2Gc66ExampleProject 将是其中之一。
4.将 McBSP 循环项目导入 CCS 并在 K2G EVM 上运行。
连接和硬件设置:
===================================
DIP 开关设置:-启动模式 SEL - SW3 - 00000 -无启动模式-适用于 CCS
2.在 EVM 上的 XDS USB 端口和 PC-USB 端口之间连接 Mini USB 电缆。
3. 在 EVM 上的 USB-UART 端口和 PC-USB 端口之间连接 Mini USB 电缆。
4.禁用 DB9 UART 开关设置- SW12。
4.在 PC 中,打开设备管理器,检测 USB-UART 连接的 COM 端口号,然后将其输入 Teraterm 或 putty。
请观看有关如何在 K2G EVM 上运行的视频。
e2e.ti.com/.../MCBSP_5F00_K2G.mp4
此致
Shankari G