This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AMIC110:PROCESSOR-SDK-AMIC110

Guru**** 657980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1126841/processor-sdk-amic110-processor-sdk-amic110

器件型号:PROCESSOR-SDK-AMIC110

大家好、

我遵循安装过程、但缺少"C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.10.00\protocol\AM335x_pdk_thum_mode.patch"文件。

我该怎么做?

谢谢、

女人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    您正在安装哪个软件包?

    您能否提供指向您正在执行的步骤的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在安装 EtherCAT 从站软件包、并按照以下链接中的说明进行操作:

    https://training.ti.com/demonstrating-ddr-less-ethercat-slave-amic110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    我会将您的查询路由至 EtherCAT 专家以获取评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    正在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    我在这里附上了所需的补丁。  

    /sbs-file/__key/communityserver-discussions -compons-files/791/AM335x_5F00_pdk_5F00_thum_5F00_mode.patch

    谢谢、
    Naresh Kumar A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我无法使用'gmake'命令进行重建。  

    我遇到以下错误:

    "gmake"不能识别为内部或外部命令、
    可操作的程序或批处理文件。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    理想情况下、gmake 将是 XDC 工具的一部分。 您的 PC 上是否安装了 xdctools。
    您是否正确设置了环境(在运行 make 命令之前执行了 pdksetupenv)?

    谢谢、
    Naresh Kumar A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 https://training.ti.com/demonstrating-ddr-less-ethercat-slave-amic110中执行了每个步骤

    XDC 工具安装在我的 PC 上。

    但我仍然无法运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

     该视频中缺少 pdksetupenv.bat 的执行。
    您能否执行此脚本并尝试重新构建 PDK。

    谢谢、
    Naresh Kumar A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    正如您所说的、我做到了、它也起了作用。

    我还有另外一个问题:

    启动 CSS 并导入项目(如视频所示)后、我在构建项目时遇到65个错误。

    您能否建议下一步做什么?  

    非常感谢、

    女人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    您需要 EtherCAT 堆栈源来构建完整的应用。 你有这些吗?
    您可以尝试构建演示应用吗?

    谢谢、
    Naresh Kumar A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 EtherCAT 从站协议栈代码工具吗? 我安装了它、所有源文件都位于 SlaveFiles 文件夹中。

    很抱歉、如果我误解了我、但这对我来说都是新的、我正在尝试关注视频。

    您能更具体地说明我应该采取的步骤吗?

    谢谢、

    女人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    有关详细信息,请参阅文档中的此部分: software-dl.ti.com/.../PRU_ICSS_EtherCAT.html

    此致
    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    我成功构建了演示应用程序、没有错误、但在构建完整应用程序时仍然出现错误。

    曾尝试按照 Dhaval 的建议使用用户指南、但它对我没有帮助。

    我还有什么其他想法可以解决它吗?

    再次感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    您的包含路径中可能缺少这些文件。 您能否交叉检查 include 路径。

    谢谢、
    Naresh Kumar A