This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR 初始化失败

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, AM3352, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119673/am3352-ddr-init-failure

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65218D0TPS65217

大家好、TI Champs

客户提出了一个请求、要求他们在第一块带有 AM3352和 TPS65218D0的定制板上遇到引导故障。

它们的 CPU 板(将 MYIER 与 TPS65217相参考)及其隔板一起工作正常。  

但是、它们连接了 TI 先前建议的 TPS65218D0。 这在他们的第一块昂贵电路板上仍然不起作用。

当他们尝试连接 JTAG 跟踪时,它无法传递 DRAM_INIT()。

他们无法从原理图中找出任何问题。

您能否检查接口 btw AM3352和 DDR、包括 PMIC TPS65218D0?

e2e.ti.com/.../DTNS_2D00_MOD_5F00_REVA_5F00_DSN.pdf 

还连接了其固定的功率信号电平。

  1. DCDC1 (VDD_CORE/1.1V):1.11V
  2. DCDC2 (VDD_MPU/1.1V):1.11V
  3. DCDC3 (VDD_VDDQ_DDR/1.35V):1.36V
  4. DCDC4 (VDD_3P3/3.3V):3.32V
  5. DCDC5 (VDD_RTC/1V):0.969V
  6. DCDC6 (VDDS_RTC/1.8V):1.79V
  7. LDO1 (VDD_1P8/1.8V):1.78V
  8. LS1 (VDDS_DDR/1.35V):1.33V

e2e.ti.com/.../DTNS-MPU_5F00_-PMIC-TPS65218D0-voltage_5F00_level_5F00_220720.zip

请检查原理图和从 PMIC 捕获的电压电平。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的参与、

    以检查电源定序顺序。

    请在    一个映像中共享 VDD_CORE、VDD_MPU、PWRONRSTn 和 CLK_M_OSC 的捕获顺序。

    此外 、   还通过1.8V、 VDDS_DDR 和3.3V 的定序顺序进行了另一次捕获。

    此致、

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kalyan

    请在下面找到电源信号的 Sequnce 波形。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您提供波形。 让我来回顾一下。

    此致、

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kalyan

    您能给我一个可以获得反馈的预估时间表吗?

    谢谢、此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对延迟答复表示歉意。

    电源序列看起来正常。

    请尝试以下 更改

    1. DDR_RSTN_PROC 连接到 PMIC GPIO1、该器件的最低高电平输入电压为1.3V。 如果 DDR_RSTN_PROC 低于1.3V、则 GPIO1可能无法检测到逻辑高电平、最终逻辑高电平无法通过 GPO2来释放复位。
    2. 通过移除 R39、R42并插入 R78电阻器、将 DDR_RSTN_PROC 与 DDR_RSTn 分流。
    3. 端接 DDR3L 复位引脚、1.5K Ω 电阻上拉至靠近 DDR3L 存储器的 VDDS_DDR 电源。

    此致、

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在继续 Kalyan 的上述说明的同时,我还补充 一些意见  

    下面 可供购买的 Beagle Bone Black 似乎也基于 TPS65217、 且电路板非常精致  

     https://beagleboard.org/black

    但是、它们连接了 TI 先前建议的 TPS65218D0。 这在他们的第一块昂贵电路板上仍然不起作用。

    您是否对您使用的参考原理图的来源有一些想法?

    DDR 复位实现似乎有一些差异。

    (+) TPS65218D0:TPS65218D0+AM335x 参考设计-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/959994?TPS65218D0-AM335x-TPS65218D0-hardware-reference-design

    您可以查看多个版本。

    Kalyan 分析了这些更改、并就测试所要进行的更改提供了建议  

    请使用建议的更改测试电路板、并告知我们您的发现。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa  Sreenivasa

    他们已经拥有基于 TPS65217的 BBB 板、并且他们的定制载板可与基于65217的 CPU 板配合使用。 但基于 TPS65281D0的新 CPU 板仍然无法正常工作。 无法通过 DDR 初始化。  

    TI 先前已建议使用 TPS65218D0。 我记得65217错误有问题。 因此、我最近建议客户使用65218D0。  

    我将在使用上面的 ROCOM 测试后返回给您。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢您的备注。

    我们 的审查和观察结果基于您提供的意见、感谢您的努力。

    期待结果。

    如果您有 可共享的基于65217的 CPU 板信息、我可以进行快速检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    我看到他们使用了基于 MYIR SOM 的设计参考。 还尝试使用 TPS65218D0制造相同的 PCB。

    目前还没有他们自己的 TPS65217 PCB 设计。  

    基于 TPS65218D0的 PCB 是他们的首个设计。

    http://www.myirtech.com/list.asp?id=494

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢 您的参与。

    期待测试结果。

    如果客户可以访问 MyIR 模块原理图、最好比较 PMIC 接口和 DDR 复位终端。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    检查客户是否 能够执行某些测试?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    由于信号上没有 TP 或0欧姆电阻器、因此无法继续测试。

    他们为您推荐的测试订购了新的 PCB 修订版。  

    关闭此线程后、我将返回给您、因为当前的硬件版本没有适当的测试方法。

    谢谢。

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jack:  

    感谢您的消息 并注意到

    此致、

    Sreenivasa