This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于 TDA4上 DCC 和 VISS 之间的通信方法

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1129321/tda4vm-about-the-method-of-communication-between-dcc-and-viss-on-tda4

器件型号:TDA4VM

您好、 TI 专家、

我们 希望  在    TDA4上开发一些功能 以 实现 更好 的 IQ 调优  、例如 、我们 需要 一 个  能够 实时更改 伽马 LUT (基于  直方图)   的工具。  为了   实现 此 功能、 我们 打算    参考      DCC 和 VISS 之间的通信方法进行开发、 那么 、您能否   告诉 我      这部分代码  在  SDK 中的位置?  或者     、我们   需要使用 SDK 中的哪些接口    来实现 类似 的功能?

信息:   我们   使用的 SDK 版本 是  7.03。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCC 不支持使用直方图信息进行输入或控制。

    我建议直接在 OpenVX VISS 节点内添加代码并控制伽马。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我相信 DCC 不支持使用直方图信息、因此我们希望开发一个工具来实现这一目的。 但我们想要实时调优伽马曲线、那么我们是否可以通过添加 OpenVX VISS 节点来实现它? 如果我们能做到这一点、是否有一些模板或指南可以为我们提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您是在 VISS 节点中添加代码、以逐帧更改伽马曲线帧。

    您可以参阅"kernel_j7/ha/vpac_viss/vx_vpac_viss_target_DCC.c"、了解 VISS 节点中的其他 VISS 参数是如何更改的。