This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:在主屏幕 Caton 上播放60 FPS 视频

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1121073/dra746-play-60-fps-video-on-the-home-screen-caton

器件型号:DRA746

TI J6 DRA746:平台设置双屏、播放 bbb_sunflation_1080p_60fps_normal。 MP4视频文件、屏幕将显示 Caton 现象、将屏幕刷新率设置为30 FPS (当不是 Caton 时)、但芯片信息支持60 FPS、视频解码不会出现问题、应该是双屏、需要提供支持、谢谢
WebView 版本:89.0.4389.105
下面的 Caton 视频链接

BBB_Sunflue_1080p_60fps_normal:免费下载、借用和流媒体:Internet 存档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、无法理解问题、您能否共享一些输出文件或视频来理解它? 无法获取双屏显示的内容? 您还可以将视频解码的输出保存在文件中并离线检查吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体现象是机器拾取两个屏幕、主屏幕分辨率为800 * 480 LCD 屏幕、副屏幕是 HDMI 接口外部屏幕、分辨率设置为双屏幕显示:无问题。
    刷新率设置为60 FPS、广播 bbb_sunflation_1080p_60fps_normal 时的双屏幕显示驱动程序。 MP4视频、同时在两个屏幕上广播视频图像、
    此时、图像将显示一帧将在几秒钟后暂停、然后播放下一帧图像、视频音频不暂停、此时视频广播图像与时间戳和音频时间戳不匹配。
    我们已经做到了:
    1:将两个屏幕刷新率设置为30 FPS、广播视频未出现暂停现象、但客户需要60 FPS 的刷新率
    2:HDMI 接口的屏幕分辨率是否设置为720p、广播视频而不暂停。
    3:调试发现了两个屏幕、即使用 GPU 进行合成显示、因此 GPU 资源消耗非常大、合成显示使用 HWC 是无用的。
    希望的方法:
    1:根据如何配置、使用 HWC 将两个显示接口连接到合成器?
    2:在时间戳错误的数据丢失方案之前、是否有任何引发措施帧的举措、例如视频解码器解码完成、显示数据?
    3:您能否设置 GPU 超频运行的频率、更高设置 GPU 的频率、如何设置?
    4:是否有 GPU 使用视图工具、请提供
    有上面的相关解决方案、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有此 TT 的进一步更新?  

    此致、

    Brijesh