This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:SK-AM64

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125100/sk-am64-sk-am64

器件型号:SK-AM64

您好!

我们在另一个线程上看到、TI 未在 SK-AM64上正式支持 SecureBoot。 我们的设计在很大程度上基于 SK-AM64参考设计、需要在该硬件中为我们的产品启用 SecureBoot。  是否有方法在该设计中启用 SecureBoot 功能?  如果是、您能否告知您可能需要什么?   

通过这篇 TI 文章、我们相信 SK-AM64支持了针对 SK-AM64的 SecureBoot。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/posts/a-linux-gateway-for-your-building-automation-application

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    8.2 Linux SDK 版本不支持安全启动。 从8.4 SDK Forward 开始、将支持该功能。

    当开发板发布时、您可能还需要更新开发板以使用安全引导功能。 安全启动需要 HS-FS 或 HS-SE 类型的芯片、当前 的 SK-AM64开发板目前主要以 GP 类型销售。 当 HS SDK 和 HS SK-AM64开发板发布时、将为当前使用 GP 类型板的用户提供迁移指南。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    感谢您的快速回复。  您能否分享8.4 SDK 和 HS 芯片器件的预计发布日期?  由于我们是 TI 设计合作伙伴、是否有途径尽早访问这些产品?

    谢谢你

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    SDK 目前每季度发布一次、9月下旬左右将发布8.4。 硬件将同时提供以进行匹配。

    对于早期的 SDK 访问、我们的 Linux 团队遵循开源和公开可用的开发模型。 您可以遵循 meta-ti 和 meta-Arago Yocto 层。 您可以看到、我们已开始为8.4标记发行候选项。 用户可以使用这些和 SDK 构建指南来构建预览 SDK

    要尽早访问硬件、您必须联系 TI  销售经理/FAE。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:   

    只是为了确认我的理解、在 SK-am64参考设计中、HS 芯片在发布时是否会是 GP 芯片的直接替代产品?  根据您之前对迁移指南的评论、我认为答案是肯定的、但我只是想确定。  

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    改用 HS 器件是一种替代方案。 但是 、除了下个月迁移到所有 HS 芯片之外、我们还将迁移到该芯片的 PG2.0版本。 AM64x PG2.0进行了大量改进、但  也进行了2个引脚重新分配。 请参阅此处的文档、了解所有修复和所需的耦合引脚更改的信息(第2.1节)。  https://www.ti.com/lit/er/sprz457e/sprz457e.pdf

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我理解正确... 下个月将发布具有 HS 功能的 PG1.0芯片以及具有 HS 功能的 PG2.0芯片以及您提到的引脚重新分配。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、只有 PG2.0器件在下个月后才会继续运行(确切的发布时间仍会发生变化)。 每个人都必须切换、因为 AM64x 的生产数量仅 适用于 PG2.0器件。 随着我们将每个人迁移到新芯片、PG1.0芯片软件支持也将开始逐渐减少。 从软件方面来说、这不应该是一个问题、因为它们在软件关心的所有方面几乎是相同的。 和硬件方面、这 将是  上述文档中提到的几项更改。

    仅 HS 策略是一 个正交方案、恰好 与 PG2.0一致。 这意味 着 PG1.0 HS 和 PG2.0 GP 将不是有效/受支持的组合。  每个人都应 从 9月底开始切换到支持 HS 的新 PG2.0器件(同样可能会发生变化、但应在该时间范围内)。 对于已经使用该器件进行原型设计的用户、仍将提供对 PG1.0 GP 的支持、以便有足够的时间 进行升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的额外详细信息、这对我们的规划非常有帮助。  由于 PG2.0器件的引脚发生了变化、因此 SK-AM64x 参考设计的更新版本是否考虑了这种新的 PG2.0引脚分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、新的 SKs 将具有更改、而设计文件将随 PG2.0 SKs 一起发布。