This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:TMDX654IDKEVM:Linux-RT SDK 8.2:'ethtool -s eth1速度1000双工全自动协商开&'不适用于 eth1-eth5

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127073/tmdx654idkevm-tmdx654idkevm-linux-rt-sdk-8-2-ethtool--s-eth1-speed-1000-duplex-full-autoneg-on-does-not-work-for-eth1-eth5

器件型号:TMDX654IDKEVM

是否有原始问题的更新? 它被锁定,没有解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用此  问题的修复程序后、在使用最新的 ti-linux 内核进行测试时、未再次出现此问题。 您能否使用  此链接中提供的最新内核或内核尝试一次。

    此致、
    Tanmay