This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:以太网引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130848/am6421-boot-over-ethernet

器件型号:AM6421

您好、TI 专家

在我们的项目中、我们将使用您的 AM64x SKEVM 板。 出于开发目的、我们需要使用以太网引导功能。

作为测试的参考映像、我将使用您在 SDK 中提供的默认映像、网址为:

www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM64X

打开包装后
文件:tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz
我得到:
tispl.bin
tiboot3.bin
-u-boot.img


使用 TI 建议的配置准备 DHCP 服务器和 TFTP 服务器后,请从:

software-dl.ti.com/.../UG-Network-K3.html

 这就是我得到的结果:

   

启动过程:

  1. 使用 Wireshark,我可以看到 BOOTP 请求和响应数据包都在那里。
  2. 电路板从 DHCP 服务器接收 IP 地址并开始发送 tidoot3.bin。
  3. 已启动 tiboot3.bin 协商连接并下载 tispl.bin
  4. 运行 tispl.bin 将协商连接(可能使用较早的连接)并下载 u-boot.img
  5. 当 u-boot.img 启动时,它将在 shell 中停止。 因为没有选择上传图像的替代方法。
  6. 与 uboot 命令有关以太网功能(DHCP/BOOTP/tftpboot)的任何交互都将以同样的消息结束。

在构建 u-boot 的自定义版本时、我注意到 tispl.bin 和 tiboot3.bin 文件中包含的器件树与连接到 u-boot.img 的器件树略有不同。

k3-am642-EVM-u-boot.dtsi

这包括文件是 tiboot3.bin 和 tispl.bin 的一部分 、并按 如下所示覆盖 cpsw3g 节点。

 

cpsw3g{(&C)

           REG =<0x0 0x80000 0x0 0x200000>、

                0x0 0x43000200 0x0 0x8>;

           reg-names ="cpsw_uss"、"mac_efuse";

           /删除-属性/范围;

           u-boot、dm-spl;

 

           cpsw-phy-SEL@04044{

                      兼容="ti、am64-phy-gmii-SEL";

                      REG =<0x0 0x43004044 0x0 0x8>;

                      u-boot、dm-spl;

           };

           以太网端口{

                      u-boot、dm-spl;

           };

};


进行深入检查后、Uboot.img 中包含的设备树 K3-am642-SK.dts 与内核初始化期间提供的设备树相同。 使用此器件树启动内核后、两个以太网端口均正常工作。 但是,它们在 u-boot.img 阶段不起作用。


问题:
1. AM64X-SKEVM 板是否支持通过 eth 进行完全引导?  如果是、您能帮我 实现这一点吗?

2. 为什么 tispl.bin 和 tiboot3.bin 不支持 boot ethernet 和 u-boot.img?

感谢你能抽出时间。

此致