This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Processor-SDK-AM62X:除了 Ubuntu 18.04 LTS 之外、AM62X EVM 板 SDK 是否支持 Ubuntu 22.04 LTS

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1129195/processor-sdk-am62x-is-ubuntu-22-04-lts-supported-for-am62x-evm-board-sdk-apart-from-ubuntu-18-04-lts

运行 setup.sh 文件时,弹出“ Verifying Linux host distribution Unsupported host Linux”(验证 Linux 主机分发不支持主机 Linux)消息。 仅支持 Ubuntu 18.04 LTS 设置失败、正在中止。 "。

AM625x EVM 上是否不支持 Ubuntu 22.04 LTS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您能不能在此处查看此主题、它几乎可以解答您的问题、还提供了一些背景/解决方案: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1108107/am625-linux-sdk-supported-ubuntu-version/4119837

    简而言之、我们尚未正式支持 Ubuntu 22.04 (我们所基于的 Yocto 项目本身不支持!) 但这并不意味着您无法正常工作。 事实上、我已经在 Ubuntu 22.04上构建/使用我们的 SDK 几个月了、现在没有任何重大问题(现在这并不意味着没有任何问题!)。 SDK 工具链安装程序有一个故障、我在前面提到的 E2E 主题上发布了修复程序、您肯定需要这样做、但除此之外、似乎大部分工作正常。

    同样、这种组合还没有得到官方支持、因此您可以自行选择。 如果您想安全地玩、我建议您使用运行支持的 Ubuntu 版本之一的虚拟机在我们的 SDK 上工作。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我在 Ubuntu 18.04 LTS 上进行了所有编译。