This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:引脚2引脚替代方案

Guru**** 2652635 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5729, AM5726, AM5748, AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130165/am5728-pin-2-pin-alternatives

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: AM5729AM5726AM5748AM5749

大家好、

AM5728是否有任何引脚对引脚替代品? AM5729是否可用作直接替代产品? 如果 AM5726未使用图形加速、则可以使用它吗?

此外、AM574x 系列还有同样的问题?

米切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是- AM5728、AM5729、AM5726是引脚兼容的。   

    对于 AM574x 系列- AM5749、AM5748、AM5745是引脚兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您是否知道、如果假定没有功能冲突、面向 AM5728的软件映像在其他 AM572x 和 AM574x 器件中无需修改即可正常工作? 当然、我们会进行验证测试、只是想看看是否可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件将与寄存器兼容(除了功能冲突)-因此、我期望软件差异非常小(如果有)。