This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:可以#39;t 找到64GB USB 磁盘

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130347/am5726-can-t-find-64gb-usb-disk

器件型号:AM5726

您好、香榭丽舍

SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.03.00.106

插入64GB USB 磁盘时、UART 没有输出。  

fdisk -l /dev/sd*

fdisk:无法打开/dev/sd*:没有此类文件或目录

但 可以找到4GB、8GB、16GB、32GB USB 磁盘。

32GB 和64GB 均为 aigo 提供的 USB3.1。



是否有针对64GB 的特殊设置?  

谢谢。
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香榭丽舍

    欢迎就此问题提出任何建议。

    谢谢。
    Rgds
    闪亮