This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:Enet_layer2_timesync SDK 示例-不返回 PTP 数据包

Guru**** 2550440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130771/sk-am64-enet_layer2_timesync-sdk-example---ptp-packets-are-not-returned

器件型号:SK-AM64

您好!

 我想检查 SDK 中的 Timesync (PTP)示例(MCU_PLUS_SDK_am64x_08_02_00_31)、但它似乎不能为我正常工作-它不会返回发送到它的 PTP 数据包。

我在 Code Composer Studio 中启动了该示例并将 其加载到 R5内核:


然后、我从 ptp4l 应用程序发送了 PTPv2数据包。 它尝试了此处相同的 PTP 配置 。  在 Wireshark 中、我 可以在 直接连接到 AM64 SK 电路板的接口上看到 PTP 数据包:

但 AM64 SK 电路板没有响应。

我可以补充 一点、以太网电缆连接到电路板的端口1、应用程序会识别它的意思是:"Mac 端口1:链路连接"、因此物理连接似乎正常。

有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slawomir、

    感谢您的查询、请允许我们在几天内重新创建问题、请在下周初获得答案。

    MCU+SDK 08.03是包含 AM64xSK 电路板特定示例的版本

    此致

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anshu、

    我使用了 MCU+ SDK 08.02.00.31、因为它具有时间同步(PTP)示例。 正如您所写的-该示例 已针对 AM64-EVM 板准备好、但 我更改了配置以针对 AM64-SK 板构建该示例。

    BTW 为什么在 MCU+SDK 08.03中删除了 timesync 示例?

    感谢您的回复、期待您的回复。

    此致

    Slawomir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slawomir、

    [引用 userid="531003" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum 113071/SK-am64-enet_layer2_timesync-sdk-示例--PTP-packets-are -not return/4196381#4196381"] BTW 为什么在 MCU+SDK 08.03中删除了 timesync 示例

    该示例已展开、现在称为多通道。 在此处查看详细信息  

    [引用 userid="531003" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum 113071/SK-am64-enet_layer2_timesync-sdk-示例--PTP-packets-are -not return/4196381#4196381"] 我更改了配置以针对 AM64-SK 电路板构建它。

    您能否共享您更改的所有配置

    我 能够 使用 SDK 版本08.03在 AM64- SK EVM 上使用多通道示例,尽管该示例未被移植,但请找到所附的移植项目。 这将在 SDK 版本08.04中进行更新

    如果您下载 SDK V08.03,您将面临 此处所述的编译问题 ,请遵循该主题末尾的解决方案

    AM64 SK EVM 的移植多通道示例

    请告诉我这 是否能解决您的问题

    此致

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anshu、

    感谢您的回答。 您包含的示例在我的 AM64-SK 电路板上进行了工作(在您在另一个线程中提到的修改之后)。  

     此致

    Slawomir