This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM-Q1 RESETSTATz 引脚未激活。

Guru**** 2540010 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131724/tda4vm-q1-tda4vm-q1-resetstatz-pin-is-not-activate

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

就 TDA4VM 而言、我们是 PCB 板的组成部分。 但 RESETSTATz 未激活、这意味着始终为低电平。

查看其他信号、例如 MCU_PORz_OUT、MCU_RESETSTATz 和 PORz_OUT、情况良好。

和 MCU_PORz/MCU_RESETz/PORz/RESET_REQz 进行了检查、并使用 SDK 板进行了相同的设计。

您能对 这种现象提出什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。 谢谢。。。