This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找建议

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131592/looking-for-recommendations

你好、  

我正在寻找一款4核处理器、具有 USB2/3、DDR3/4、以太网、至少1GB RAM、UART 类型接口信号和 I2C。

您能给我一些建议吗?

谢谢、

Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    如果您尚未看到以下页面、建议查看 TI.com 基于 Arm 的处理器上可用的基于 ARM 的处理器|德州仪器 TI.com。

    在工业 /汽车领域中进行选择、并根据您查看可用选项的需要设置滤波器。   可以查看每个相关器件的数据表、以查看是否存在您所需的外设。  

    对于您的特定请求、AM65器件可能适合您的需求 基于 Arm 的处理器产品选择|德州仪器 TI.com。   请注意:

    • TI 还提供 TI.com 上未显示的可用器件、建议您联系当地的 TI 代表、其中一个器件是四核 A72。
    • 考虑  到 TI 器件上提供的 DSP/ARM-R 内核和硬件加速、双核解决方案也可以满足您的需求。

    此致、

    KB