This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 SDL 中 ESM 模块配置的更多说明

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130786/tda4vm-more-description-of-esm-module-configuration-in-sdl

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家、

我正在 SDL1.0.0中使用 ESM 模块。 ESM 配置中位的含义令我感到困惑?

下图是 SDL 的用户指南。

 ESM 配置变量的更多说明是否可以告诉我事件10、11、16的含义是什么?

此致、

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    SDL 文档上的上述通用示例前面的文本表明、应参考 TRM 以确定要使用的事件:

    "首先、我们需要确定要启用的事件、优先级以及所需的错误引脚行为。 为此、我们可以参考 J721E 技术参考手册 来查找每个 ESM 实例的 ESM 错误事件。 在本例中,假设我们已经审查了 TRM,我们决定要... "

    在 TRM 中、从12.11.2节错误信令模块(ESM)开始、其中 ESM 块最多可以有1024个错误事件、如下所示:

    中列出了 WKUP_ESM 的输入:

    这反映在 sdl/include/SoC/j721e/sdlr_intr_wkup_esm0.h 的代码中

    此致、

    KB