This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:VIP 中的左/顶部裕度

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1132200/tda3mv-left-top-margin-in-vip

器件型号:TDA3MV

尊敬的香榭丽舍

我的客户正在使用 TDA3、Vision SDK 为3.8.0。

他们想知道如何在 VIP 中添加左边和顶部边距、如下图(b)所示。

它们已经实现了接收640x480图像、如下图(a)所示、但不知道如何像图片(b)那样添加左/顶边距。

我的客户图片(A)的代码如下所示。

ChainCommon_SingleCam_SetCapturePrms

   (   

        &(pUcObj->CapturePrm)      ,

       640       、

       480、       

       688、

       496、

       pObj->chainsCfg->captureSrc

   );

 

chain_common_vision.c (ChainCommon_SingleCam_SetCapturePrms)

 

if ((pInprms->width!= pOutprms->width)||

               (pInprms->height != pOutprms->height))

           {

               pOutprms->scEnable     =  false;

  }

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    VIP AS HW 模块不能将输出图像移动到不同的位置。 但您可以做的是、您可以将起始指针移动到缓冲区中、并将间距保持与原始缓冲区间距相同、因此 VIP 将从此新位置开始写入。

    VIP 链接不支持此功能,您必须添加它。

    此致、

    Brijesh