This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Enet Nimu 示例相关查询

Guru**** 2130580 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1058346/tda4vm-enet-nimu-example-related-query

器件型号:TDA4VM

您好!

我想使用 pdk/packages/ti/drv/enet/examples 中存在的 enet_Nimu_example 来发送/接收数据。 所述的步骤  8.5.使用 Linux + RTOS 开发基于以太网的应用程序—Processor SDK RTOS J721E,在 pdk/packages/ti/build i 中执行:使 enet_Nimu_example core=mpu1_0 Board=j721e_evm profile=release build_os=linux。 此外、我还想使用静态 IP 配置、以便启用 Nimu_example.cfg 中的变量。 我想知道我在构建这个之后是如何前进的。 如何运行构建文件,因为我要将其连接到 PC 并接收数据。 我当前正在使用 TDA4VM。  

[常见问题解答] DRA829V:我们是否有演示来支持与 NDK/SYSBIOS 进行 UDP 通信? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 

以上链接中的答案是否适用于此模块?  我不理解 这句话: 这个二进制文件的 UART 输出在以太网固件运行的同一端口上、即第3个主 UART 实例。 二进制文件运行后、会出现一个交互式菜单、提示您选择 IP 和端口号。

请建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提示回复。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meghart、  

    很抱歉耽误你的时间。 您提到的常见问题解答页面具有正确的演示说明。  当您使用 USB 电缆连接到主 UART 端口时、"第三个 UART 端口"是指第三个 COMx 索引(按升序排列)。 由于 EVM 上的 USB-UART 驱动程序枚举了不同的端口索引、因此常见问题解答无法提供确切的端口号。  

    此致

    Jian