请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6424 我想将我的项目从编译器工具 v6升级到 v8。 该项目包括 DSP/BIOS v5.42。
编译时、我在 XDCTools (v3.50)生成的 s62文件上遇到许多错误、例如"无效的常量规范"。
这是否意味着编译器工具 v8与 DSP/BIOS v5.42和/或 XDCTools v3.50之间不兼容?
我应该升级到 DSP/BIOS v6吗?
Pascal