This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E04:AM5K2E04

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E04, 66AK2E05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1058256/am5k2e04-am5k2e04

器件型号:AM5K2E04
主题中讨论的其他器件: 66AK2E05

我一直在尝试在其中一个电路板上进行 SI 仿真、其中使用的处理器芯片是 AM5K2E04、我使用了此处理器模型的 IBIS、但 在验证时会生成错误。

这是输出报告:-

C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS(65492):警告:型号 PDIF_D3FF3L_ODT120的消息:
;;警告:总最大功率和接地钳位曲线的电流(-0.00500232)在功率和接地之间的范围内超过0.005安培。

C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS(65717):警告:型号 PDIF_D3FF3L_ODT40的消息:
;警告:电源和接地钳位曲线总和的电流(0.0129819)在电源和接地之间的范围内超过0.005安培。
;;警告:在电源和接地之间的范围内、最小总功率和接地钳位曲线的电流(0.0122152)超过0.005安培。
;警告:在电源和接地之间的范围内,总和最大功率和接地钳位曲线的电流(0.0149212)超过0.005安培。

C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS(65942):警告:型号 PDIF_D3FF3L_ODT60的消息:
;;警告:电源和接地钳位曲线总和的电流(0.00881084)在电源和接地之间的范围内超过0.005安培。
;警告:在电源和接地之间的范围内,最小总功率和接地钳位曲线的电流(0.00814358)超过0.005安培。
;警告:在电源和接地之间的范围内,总和最大功率和接地钳位曲线的电流(0.0097348)超过0.005安培。

C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS(211043):错误:组件66ak2e05的引脚 AM2到引脚 AN3之间的串联引脚映射使用的引脚型号 s_iclkrx0p9gh 在此文件中不存在。
C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS(211043):错误:组件66ak2e05的引脚 AF1到引脚 AG1之间的串联引脚映射所使用的引脚型号 s_iclkrx0p9gh 在此文件中不存在。
C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS(211043):错误:组件66ak2e05的引脚 U4到引脚 T4之间的串联引脚映射所使用的引脚型号 s_iclkrx0p9gh 在此文件中不存在。
C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS(211043):错误:组件66ak2e05的引脚 AJ24至引脚 AJ25之间的串联引脚映射使用的引脚型号 s_iclkrx0p9gv 在此文件中不存在。
C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS(211043):错误:组件66ak2e05的引脚 G4到引脚 G3之间的串联引脚映射所使用的引脚型号 s_iclkrx0p9gh 在此文件中不存在。
错误:在文件 C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ibsA543.tmp/am5k2e04_02_r1p2.IBS 上解析失败。
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ibsA543.tmp\am5k2e04_02_r1p2.IBS - 6个错误、18个警告

请看一下并帮助我

谢谢、此致

Karthik Pillai