This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:当我使用 PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E 8.1启动 TDA4X 板时、"git 克隆"不能 n't 工作

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131329/tda4vm-when-i-boot-the-tda4x-board-using-processor-sdk-linux-j721e-8-1-git-clone-doesn-t-work

器件型号:TDA4VM

我使用 PROCESSOR-SDK-Linux-J721E 8.1创建了启动 SD 卡、"git clone"命令不起作用。

例如,运行时: Git 克隆 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools.gi

给我一个错误、例如:

/usr/bin/ssh:连接到 git@github.com:22退出:不能使用任何验证方法。
致命:无法从远程存储库读取。

当我使用8.2执行相同的过程时、我能够克隆该 repo。

这是已知问题吗? 我们的客户仅使用8.1。 是否有任何权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    其中一个共享库可能存在问题。 您是否可以尝试解压缩并在电路板上运行所连接的脚本?

    e2e.ti.com/.../curl_5F00_fix.zip

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    `的克隆 github.com/.../edgeai-tidl-tools.git` 仍能为我提供  

    --致命:无法访问'github.com/.../': SSL certificate problem:certificate is not yet valid (SSL 证书问题:证书尚未有效)

    我还`了一个虚拟示例 cURL -o vue-v2.6.10.js cdn.jsdelivr.net/.../vue.js` (适用于 PC)、它为我提供了

    --  

    卷曲:(60) SSL 证书问题:证书尚未有效
    更多详细信息、请访问 :curl.haxx.se/.../sslcerts.html

    卷曲无法验证服务器的合法性,因此无法验证
    建立与它的安全连接。 了解有关这种情况的更多信息、然后
    如何修复、请访问上面提到的网页。

    --

    我不确定、但我觉得一切都涉及"SSL 证书问题"。 您能否检查这是否可以解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    为了了解发生了什么情况、运行脚本是否会更改错误? 或者,在运行脚本后,错误是否从“No auth methods could be used”更改为“SSL certificate problem:certificate is not yet valid”?

    您还可以按运行日期打印系统时间/日期吗?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    我确实认为错误消息已经改变了--但不幸的是,由于我在上传此问题之前尝试了几种在线方法来解决问题,我不确定先前的“不能使用授权方法”消息是原始消息。

    "DATE"为我提供了不正确的系统日期:

    root@J7-EVM:~#日期
    周一、2021年12月20日18:36:54 UTC

    这表明 libcURL 文件都被覆盖:

    root@j7-evm:~# ls -l /usr/lib/libcurl
    lrwxrwxrwx 1 root root root 用户12月25日20 16:30 /usr/lib/libcurl。so ->/usr/lib/libcurl。so.4.6.0
    lrwxrwxrwx 1 root root root 用户12月25日20 16:30 /usr/lib/libcurl。so.4 ->/usr/lib/libcurl。so.4.6.0
    -rwxr-xr-x 1根 root 377504 12月20日16:31 /usr/lib/libcurl。so.4.6.0
    -rwxr-xr-x 1根根根0 12月20日16:29 /usr/lib/libcurl so.4.6.0.orig

    (即、12月20日显示、由于系统日期不正确、他们今天已被写过)

    FYI、Pip3也不能以类似的方式工作(证书问题)。

    root@J7-EVM:~# pip3 install omegaconf
    警告:在连接被'SLError (SSLCertVerificationError (1、'[SSL:certificate_verify_failed]证书验证失败:证书尚未有效(_ssl.c:1131)')断开后重试(Retry (Retry=4、connect=None、Read=None、Redirect=None、red=None、status=None、status=None)))):/simple/omegaconf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否尝试通过运行日期- s Tue Sep 6 18:20:01 CDT 2022手动设置日期、然后查看 SSL 错误是否消失?

    通常,系统日期/时间由在引导时运行的脚本更新,该脚本将从 Internet 中引入正确的日期。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦... 就是这样!!! 谢谢、Takuma!

    P.S. date -s Tue Sep 6 18:20:01 CDT 2022会显示错误。

    root@J7-EVM:~# date -s Tue Sep 6 16:29:15 PDT 2022
    日期:额外操作数'6'
    有关详细信息、请尝试"数据-帮助"。

    日期-s "Tue Sep 6 16:29:15 PDT 2022"起作用。 (字符串引用)