This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 TDA4VM 电路板上、哪些引脚是 mcu1_0的 CAN-H 和 CAN-L

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1060480/tda4vm-which-pins-are-can-h-and-can-l-of-mcu1_0-on-the-tda4vm-board

器件型号:TDA4VM

您好,

我想知道 TDA4VM 电路板上哪个引脚是 mcu1_0的 CAN-H 和 CAN-L。

我 在 J1、J2、J5、J6上测试了有关 mcu1_0 CAN 的成功应用。

但我在独木舟上看不到 CAN 消息。

请帮我检查一下! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否启用了 CAN 收发器?  有一个 STB 引脚由 WKUP_GPIO03控制(必须驱动为低电平才能启用 CAN 收发器)。

    汇编文件显示了连接器上的引脚1位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert Eschler、

    我们已配置 CAN 收发器、并且可以在 TDA4EVM 上的 CANoe12中跟踪 CAN 消息。

    但同一软件无法在 SK-TDA4VM 电路板上运行。

    想知道 TDA4EVM 和 SK-TDA4VM 之间的硬件差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-存在差异。  与 SK 相比、EVM 支持不同的 CAN 接口。  用于启用 CAN 收发器的 IO 也不同。

    您可以在 EVM (CANoe12)上测试哪些器件?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert Eschler、

    我的 以太网协议栈应用可以在 EVM 上正常运行。

    现在、我想在 SK-TDA4VM 电路板上运行以太网协议栈、我应该如何修改代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    这个螺纹看起来已经从裂缝中脱落了。 由于您的问题更多地涉及以太网协议栈、您能否启动新的线程?

    此致、

    Takuma