This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何从 mcusw 的 boot_app_mcu_rtos 引导 u-boot

Guru**** 2022830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1060272/tda4vm-how-to-boot-u-boot-from-boot_app_mcu_rtos-of-mcusw

器件型号:TDA4VM

各位专家:

我检查了 boot_app_mcu_rtos 中的引导流程、发现 mcu1_0在 HLOS 的引导流程中直接引导 Linux 内核。

boot_app_mcu_rtos 能否首先引导 uboot、然后使用 uboot 来引导 Linux 内核?

此致、

Chun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    否、不 支持。 我想问您想要做什么/实现什么?

    如果您希望通过 U-Boot 引导 Linux、则可以使用 Linux R5 SPL 而不是 BOOT_APP。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Suman:

    首先、我想通过 boot_app_mcu_rtos 实现快速的 CAN 响应、然后 U-Boot 具有可用于调试的完美函数、因此我们希望保留 U-Boot。

    TI 是否会实施此启动过程?
    或者、我是否有机会通过修改 BOOT_APP_MCU_RTOS 来实现此引导过程?

    此致、

    Chun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    否、TI 将不会实施此启动过程。 它根本不是标准支持的引导流程。

    此致

    Suman