大家好、
我尝试使用 am64xGP EVM 测试以太网 IP 适配器的功能。 我使用的是 MCU 和 SDK 版本8.01.00.36。 我使用的是 ti sdk 基本映像。 我已经使用给出的步骤测试了 RPMessage 示例、并且成功了。
我尝试使用相同的方法将以太网 IP 二进制文件加载到 R5F 内核、但遇到如下错误:
root@am64xx-EVM:/lib/firmware 回显开始>/sys/class/remoteproc/remoteproc1/ state
[867.766433] remoteproc remoteproc1:为78200000.r5f 加电
[867.774694] remoteproc remoteproc1:引导固件映像 am64-main_r5f0_1_FW、大小为1888468
[867.783225] remoteproc remoteproc 1:启动失败:-22
-sh:echo:write error:invalid arge.
使用了 SDK 提供的示例、但未对其进行任何修改。
测试以太网 IP 适配器示例所使用的步骤如下:
1) 1)编译了二进制文件并将其复制到 EVM。
2) 2)将二进制文件复制到/lib/firmware 并将其重命名为 am64-main_r5f0_1_fw
3) 3)已执行命令
回波停止>/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
然后
回波开始>/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
之后会出现上述给定的错误。 我尝试了 R5F0_0和 R5F0_1、但两者都显示了相同的错误。 请务必说明此问题、以便测试以太网 IP 适配器的功能。
谢谢、
亚伦·伦尼