主题中讨论的其他器件:DRA821
你(们)好
我们的项目使用 D821芯片、将外部晶体从19.2MHZ 更改为25MHz。
但是、在进行该更改后、我无法使用 noboot 模式下载程序。
Belowe 是错误消息:
脚本控制台错误消息:
DMSC 固件加载完成...
DMSC 固件现已开始运行...
连接到 MCU Cortex_R5_0!
WKUP 引导模式为56
主引导模式为17
从 R5运行电路板配置初始化!
J7200正在运行 DDR 配置... 等待它完成!
正在运行 DDR 内存检查....
目标无法写入0x8000000000 (C:\ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-07_03_00_07\pdk_j7200_07_03_00_29\packages/ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j7200\launch.js#186)
控制台错误消息:
DMSC_Cortex_M3_0:GEL 输出:->>>>LPDDR4初始化完成! <<<--
MCU_Cortex_R5_0:写入长度为0x1000的第0页上的0x8000000处的存储器块时遇到问题:(错误-2130 @ 0x8000000)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.4.0.00129)
MCU_Cortex_R5_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.4.0.00129)
MCU_Cortex_R5_0:20次尝试后无法确定目标状态
MCU_Cortex_R5_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
当我将晶振频率改回19.2MHZ 时、noboot 模式可以工作。
有人能帮我解决这个问题吗、以便我可以使用25MHz 的 NOBOOT 模式
谢谢!