This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:SGMII 强制为100Mbps?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1060358/dra821u-sgmii-forced-to-100mbps

器件型号:DRA821U

您好、E2E、

SGMII 端口是否可以设置(强制)为100Mbps 而不是设置自协商以启用

J7200 SoM+EVB、通常用于 DRA821U 芯片中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIMA、  

    是您可以在设备树中将端口设置为100Mbps 的固定链路。 请参阅:

    documentation/devicetree/bindings/net/ti、cpsw-switch.yAML

    以了解详情

    Jian