This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3LA:SKD 具有竞争力

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA3LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1059485/tda3la-skd-competiable

器件型号:TDA3LA

大家好、

我的客户询问 TDA3LA SKD 是否与 C6748/C6747的 SDK 兼容? TDA3LA 和 C674x 之间的代码迁移情况如何?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉键入错误、我指的是"TDA3LA SDK"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以首先比较2个 SDK 之间的组件版本差异。

    C67x SDK 上不提供 TDA3 SDK 提供的软件框架。

    PDK 驱动程序将需要迁移、因为这些驱动程序运行的是适用于 TDA3的 M4、而 SoC/内核/板配置都是不同的。

    此致、
    斯坦利