您好!
通过 J7200 OSPI 对 Norflash 进行读取访问是否有任何限制? 例如、要读取的闪存地址应该像256字节对齐、或者读取长度应该是256字节的倍数? 是否可以读取任何长度的闪存地址? 如果有任何限制、请您告诉我。
在我的示例中、当我使用 OSPI 读取闪存数据时、闪存地址为0x50180001、读取长度为6字节、FLS 驱动器 FLS_DrvObj 的全局变量指示数据已成功读取、但数据与闪存中的数据不符。 它使我很困惑。
在驱动程序层的软件中、我发现所有数据都读作 uint32、当我尝试使用地址和长度都是4的倍数的条件时、仍然失败。 几次之后、即使256字节对齐、我也无法读取闪存数据(以前始终正常)。

请帮我解决这个问题。 非常感谢!