This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:32位 DDR3至64位 SO-DIMM 插座

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1060469/am5746-32-bit-ddr3-to-64bit-so-dimm-socket

器件型号:AM5746

您好 TI 团队!

我正在使用 AM5746 CPU 创建电路板、该 CPU 具有32位 DDR3控制器。  我想将 DDR 连接到标准 SO-DIMM 插槽。

问题是:是否可以将32位 DDR 控制器(AM5746的)路由到 SO-DIMM 204引脚插座? 此插座具有64位宽的 DDR 接口。 理论上、可能只有一半的数据信号和选通脉冲被连接、其余的信号仍然未使用(数据32-64)。 因此、插座中板载芯片的一半只能使用(我不介意这一点)。 最好将大而便宜的内存插入 DIMM 插槽、并且只使用它的50%、而不是板载定制硬接线芯片。 如果可能、我应该如何处理 SO-DIMM 插槽的数据32-64引脚、选通脉冲和屏蔽引脚?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 尚未测试此配置、因此无法确认其是否正常工作。  请注意、仍需要满足数据手册中定义的 DDR PCB 要求(布线阻抗、长度、偏斜等)。  对于未使用的信号、可能需要终止任何未使用的输入(未使用的数据选通脉冲等)-以防止其悬空。  连接器将对信号产生影响- TI 尚未对此进行评估或测试。