This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:Linux 内核可以在 tda3 SOC 上运行哪个 CPU 内核? 请简要介绍 TDA3MV 芯片中 Linux 的引导过程。

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1059954/tda3ma-which-cpu-core-can-the-linux-kernel-run-on-the-tda3-soc-please-briefly-introduce-the-boot-process-of-linux-in-tda3mv-chip

器件型号:TDA3MA
主题中讨论的其他器件:TDA3MV

SOC 芯片模型的实际使用:TDA3MV

官方网站上的表单信息和 TDA3数据表信息之间存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Processor SDK 选项表中所述、TDA3x 不支持 Linux。 它仅支持 RTOS。

    此致、

    Brijesh