请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 我正在与客户合作进行定制 DRA821U 设计。 他们计划使用 VxWorks、如 Linux、使用 U-Boot 引导流程。 在哪里可以找到我们具有 U-Boot 软件支持的 DRA821U 的引导介质列表? 我听说我们不一定为可由引导引脚配置的所有可能的引导模式提供软件支持。
我们似乎确实支持 eMMC/SD 和 OSPI。 关于:
- 网络
- USB
- UART
- QSPI
...我的客户正在考虑的所有问题。 是否支持其中任何一种?
谢谢、
Stuart