This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:Linux 上行补丁支持

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1059306/dra746-linux-upstream-patch-support

器件型号:DRA746

您好!

我正在尝试将 Linux 内核升级到5.10。 我可以看到支持的 Linux 版本(debian9)中的一些补丁已经应用、但一些更改似乎缺失。 我能否获得有关哪些器件已上行以及是否不再需要缺失器件的更多信息? 是否已测试了将其添加到上游的补丁并与 DRA7xx 平台配合使用?

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

     在4.19到5.10之间已经有很多软件设计更改、就像 HWMOD 或多或少地迁移到 DT 一样。
    很难提供有关使其达到5.10或其他版本的修补程序的全面报告。

    5.10内核肯定会让 DRA746从5.10内核引导。 其余所有内容都需要尝试和测试。 因为我们没有
    SDK 5.10内核时、我只能用有限的更改进行评论。

    此致、
    基尔西