This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320C6701-SP:C6701-SP ESD 额定值

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1132839/smj320c6701-sp-c6701-sp-esd-rating

器件型号:SMJ320C6701-SP

您好、我的客户需要 C6701-SP 的 ESD 额定值吗?

我在数据表中找不到相同的内容、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您通过客户支持中心提交支持请求:

    www.ti.com/.../webform.tsp

    但是,  由于数据不在数据表中,并且鉴于设备的成熟程度,不能保证找到任何数据。 如果数据不可用、他们将为您的客户提供响应的指导。

    保罗