This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:使用连接到 RGMII2的 PHY 进行以太网引导(SDK 7.03.00.005)

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1133326/am4378-ethernet-boot-using-phy-connected-to-rgmii2-sdk-7-03-00-005

器件型号:AM4378

您好!

我正在使用一个设计  、该设计使用 VSC8502的两个 PHY IP、并具有两个 RGMII 接口。 连接到 RGMII2的 PHY 最方便在 U-boot 中加载以太网内核。

我知道 AM4378在 U-boot 中不支持多个以太网端口。 是否有器件树配置或其他设置允许我仅使用连接到 RGMII2而不是 RGMII1的端口?

谢谢、

Rob Damico