This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SPI DMA 是否支持 SMMU?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1132419/tda4vm-is-smmu-supported-on-spi-dma

器件型号:TDA4VM

各位专家、您好!

在 TRM 中、我发现 VIRTSS 支持 SMMU。 从下面的 e2e 线程可以看到、QNX SDK 8.1支持 SMMU。 我的客户希望检查 Linux SDK 7.3上的 SPI DMA 是否支持 SMMU。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 Linux SDK 不支持 SMMU。 没有要启用的计划。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢您的确认。