各位专家、您好!
我的客户正在使用 AM4372。 他们正在经历一致性、在调查原因时、我们注意到 L2高速缓存(PL310)未初始化、因此无法启动。 它们将初始化 PL310、但 PL310的写入访问需要处于安全模式。 那么、让我检查几件事。
问题1:在 TRM 的"5.1简介"中、它显示"器件始终以安全模式启动。"、 启动信任区是否处于安全模式?
问题2:此外、如果器件在安全模式下启动、是否可以访问 PL310的写入而无需使用 SMC 指令将器件设置为安全模式(如用于 HLOS 支持的5.2.11服务- API 中所述)?
Q3:它们无法引用协处理器 CP15的 SCR、它是否在 AM437x 中实现?
如果我缺少信息、请告诉我。
请注意、
还不错