This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:来自 Autosar 应用程序的[TDA4VM] MCAN0主域

Guru**** 2548900 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1063934/j721exsomxevm-tda4vm-mcan0-main-domain-from-autosar-application

器件型号:J721EXSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1

您好!

我正在尝试从 Autosar 应用程序配置主域的 MCAN0。 对于 MCU MCAN0、我需要计算连接到 CanTrcv TCAN1043-Q1的 GPIO 引脚、如此处所示

但我在任何地方都找不到任何线索? 请提供帮助!

此外、我还在 Autosar 内核上运行 SciServer。 是否需要什么特殊的东西来使 MCAN0运行(例如引脚路由、中断路由等)?

此致、