This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:psc0寄存器中的 gostat [0]始终为1

Guru**** 686160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1065155/tms320c6745-gostat-0-in-psc0-register-always-is-1

器件型号:TMS320C6745

我使用 XDS100仿真器来模拟 C6745。 上电后、在函数 DEVICE_INIT 中、程序"while ((psc0 -> ptstat)& 0x00000001)"始终运行。 查找的原因是 psc0寄存器中的 gostat [0]始终为1。 但我的电路板刚刚通电。 gostat [0]始终为1意味着什么? 我的电路板电源是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上需要检查的是时钟、复位和电源。   如果器件的输入看起来正常、请检查 PLL 编程/配置。  

    保罗