This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:RTC 的电流消耗

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808, TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064631/am1808-current-consumption-of-rtc

器件型号:AM1808
主题中讨论的其他器件: TMS320C6748

各位专家、您好!

问题1:您能否告诉我 AM1808的 RTC_CVDD 消耗的电流值的相关信息、例如最小值、典型值、最大值?

Q2:假设 AM1808EZWTD4和 AM1808BZWT4之间没有差异是否正确?

从勘误表中、我假设没有差异。 我认为可以从以下文件中确定这些链接、但链接已断开、因此如果您能与我们分享这些链接、将会有所帮助。
:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM18x_Power_Consumption_Summary

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    [引用 userid="402494" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum 1064631/AM1808-当前消耗的 RTC "] Q1:您能告诉我有关 AM1808的 RTC_CVDD 消耗的电流值的信息吗、例如最小值、典型值、最大值?

    RTC_CVDD 的最小/典型/最大电流不在外部或内部发布。 假期结束后、当更多专家休假回来时、我需要跟您联系。  

    [引用 userid="402494" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum 106461/AM1808-电流消耗- RTC "] Q2:正确的假设是 AM1808EZWT4和 AM1808BZWTD4之间没有差异吗?

    我在 数据手册中没有看到 AM1808BZWTD4列表、但我确实看到 了 AM1808EZWTD4器件。 您在哪里可以看到前一个器件的列表?

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的支持。

    很抱歉、没有解释。 我的客户最初使用的是 AM1808BZWTD4、但后来更改为 AM1808BZWTD4。 (我不知道确切的时间...)。 我们知道 AM1808BZWTD4不在列表中。  他们再次要求提供准确的信息、以便在变更之前和之后没有区别。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    理解、听起来不错。 让我们在1月3日举行会议、届时 TI 和客户双方的所有专家都会在假日回来

    此致、
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我明白了。 度过美好的假期

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    请参阅 AM1808的功耗估算工具:

    https://processors.wiki.ti.com/images/4/43/AM18x_PowerSpreadsheet_RevD.zip

    如果您的下载有任何问题、请告诉我。 请参阅  RTC 仅功耗 宏按钮、该按钮报告仅对 RTC CVDD 施加1.2伏电压时的功耗。 内核和 I/O 电源轨断电。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您共享下载链接。 遗憾的是、由于错误、我无法下载它。

    我收到错误"ERR_TAN_CONNECT_FAILE"或"ERR_NAME_NOT 解析"。 我让我的同事尝试一下、但他无法下载。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的通知。 我已在 以下链接中附加了 PET .xLSX:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files /791/AM18x_5F00_PowerSpreadsheet_5F00_RevD.xls

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的分享。 我可以确认这一点。

    顺便说一下、假设结果显示的值是最坏情况(最大值)值、我是否正确?
    (以及 TMS320C6748 功耗汇总等其他处理器。)

    [引用 userid="402494" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum 106461/AM1808-电流消耗- RTC "] Q2:正确的假设是 AM1808EZWT4和 AM1808BZWTD4之间没有差异吗?

    此外、我是否正确地认为上述内容是"是"?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错  

    两个问题的答案都是"是"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    还不错