This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DDR 带宽

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1063417/tda4vm-ddr-bandwidth

器件型号:TDA4VM

尊敬的所有人:

   当我以两种不同的方式测试 TDA4.0的 DDR 带宽时、 一种是 在 CCS 的"流量分析"中、另一种是在 TI 的 API 函数"appPerfStatusPrintAll"中。 但 CCS 的值与 API 不一致。  "appPerfStatusPrintAll"的值为:

2.根据链接 :software-dl.ti.com/.../emu_traffic_profilinf_cpt2.html.Using XDS110仿真器、获取 CCS 的值为:

我计算 c66x0-SDMA 的带宽:17612986/0.006448742 = 2731M/S 并且 NAV DDR_0:15040/0.000065535 = 270M/S。c66x0_SDMA 和 NAV DDR_0的总和为3001M/S 大约等于 API。 根据名称、API 的值应等于 NAV_DDR_0、但该值不匹配。 是这样吗?

  这是我的设置错误吗?

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您能帮助评论 API 函数的来源吗? (SDK?)

    此外、指向 CCS 分析指令的链接对我无效。 您能否检查所提供的链接是否正确?

    谢谢、
    Kevin