This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6670 P2P 是否与 C6678兼容?

Guru**** 676280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1065331/tms320c6678-is-c6670-p2p-compatible-with-c6678

器件型号:TMS320C6678

作为标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    C6671,74,78系列器件与 P2P 兼容、但 C6670不兼容。  

    如需更多信息、请参阅此帖子 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/176384/c6670-and-c6678

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想补充一点、C6670是一种截然不同的野兽、其目的是加速 LTE 基站的处理、因此、由于其协处理器而不是 C66x 内核、它具有更高的价值。 其中最重要的是比特率协处理器、但仅 Viterbi、Turbo 编码器/解码器也可能有一个值、不要忘记具有2、3、5功率的 FFT/DFT 协处理器。 C6670没有来自 TI 的实用支持、也没有现代处理器 SDK 等 TI 工具、如果您搜索特定的协处理器 IP、您会发现没有更多的内部专业技术、而是第三方支持。

    因此、如果您能够开发 LTE 基站、C6670仍然是一件很酷的事情、尽管可以准备购买库实施、否则 PHY 处理开发将需要数年的时间才能从头开始写入。 如果您可以不使用协处理器、那么最好继续使用 C6671、2、4、8、或查看 K2系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 C6670与 C6678之间的引脚差异?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruixon、

    据我所知、引脚差异并不存在、因为它是现成的。 不确定是否可以使用任何软件等生成一个

    请访问 C6670和 C6678的产品文件夹、然后浏览标题"设计和开发"->"Designtools & simulation"  下载并检查引脚详细信息...  TMS320C6678/4/2/1 CYP OrCAD 符号(修订版 B) 

    C6678 - https://www.ti.com/product/TMS320C6678#design-tools-simulation

    C6670 - https://www.ti.com/product/TMS320C6670#design-tools-simulation

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您认为两个器件与 C641x 系列类似、因为引脚很少、我有一个坏消息:C6670和 REST C667x 完全不同。 查看 C6670手册中的2.7终端功能2.8。 终端功能在 C6678手册中、您将立即看到天线接口引脚、接下来您将看到引导模式引脚位于不同的焊球中、所有功能-仿真、GPIO、存储器也是如此。 将一个引脚替换为另一个并不需要重新定位几个引脚。