This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于 DCC 的 AWB 插件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1061607/tda4vm-about-awb-plugin-of-dcc

器件型号:TDA4VM

您好!

当我使用 DCC 校准 AWB 并修改"调优半径"时、CB-Cr 图解方案不会改变、插值基准和测量基准的图解不正常、如下面所示:  

在我将 AWB 校准和调优参数更新到摄像头(AR0820)后、图像没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果看起来不正确。 请参见随附的 TI AR0820传感器调优结果。

    这可能是程序错误或校准图像错误的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据 DCC 2.03中的"AWB PLUGIN guide.pdf"对 AWB 进行了校准、 是否必须以线性模式拍摄参考原始图像?  它在 WDR 模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持 WDR 模式、但该工具在校准前对图像进行内部线性化。 为此、您需要指定传感器的 PWL 打喷嚏点。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 当我在光箱的不同色温下保存原始图像时、 是否需要照明? 它们是否需要在相同的照明条件下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    照明强度可能不同、只需确保图像不会过度曝光。