我通过 指南将适用于 AM335X 07_03_00的 Processor SDK Linux 和闪存 tisdk-default-image-am335x-evm.tar.xz 下载到 BBB 的 TF 卡。
我修改了公会关于 BBB 的一些配置。 但我无法在 /usr/bin/SGX/demos 中运行3D 演示程序
错误信息就是这样
"。
PVRShell:EGL 错误(EGL_NOT 初始化)
InitAPI 失败!
PVRShell:无法初始化 EGL
kmscube 也不起作用。
所以我会漂移程序不起作用的原因、并提出一些问题
1) modetest -s 34@32:1024x768@RG16 成功, 但信息为
正在尝试打开设备'omapdrm'...失败
正在尝试打开设备'exynos'...失败
正在尝试打开设备'tilcdc'...done
tilcdc 和 OMAP-DRM 驱动程序之间的区别是什么?
2) 2)扇区3.6。 图形和显示 ,显示了许多信息,但是
DRM、sgx530 um/km driver、EGL、kms、libGLESv2之间的关系是什么… ,3D 图片渲染 流的方式。 (因为在一个 Debian 映像上,我的3D 程序是可以的)