This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:SDK 兼容性和代码迁移困难

Guru**** 2539980 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3LA, TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1060887/tms320c6747-sdk-compatible-and-code-migration-difficulties

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:TDA3LA

大家好、

我的客户询问 TMS320C6747 SDK 是否与 TMSC6748和 TDA3LA 的 SDK 兼容? TMSC6747和 TMSC6748之间的代码迁移如何?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI.com 进行了检查、其中显示 C6747/C6748/TDA3LA 具有不同的 SDK。 我能否与您再次确认 TMS320C6747 SDK 是否与 C6748/TDA3LA 的 SDK 兼容?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C6747和 C6748处理器 SDK 之间具有 API 兼容性。 我不确定 TDA3是这样