This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:用于驱动显示屏的720p 数字视频输出配置

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064023/tms320dm365-720p-digital-video-output-configuration-to-drive-a-display

器件型号:TMS320DM365

您好!

我使用 DM365来驱动 OLED、它采用嵌入式同步的720p 8位 YCbCr 视频。  

我使用的是 RDK v5.10和 IPNC_PSP 3.21.0.4版本。 我已进行更改、将输出时钟设置为74.25M Hz、在探测像素时钟时、我将获得74.25MHz。

除了标准用例外、我还想添加用例、以便在我的板级配置文件中包含720p60用例。

有关如何添加此内容的任何帮助都将非常有用。

谢谢

Animesh